This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL432:了解 REF 引脚可接受的电压范围

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL432, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618648/atl432-about-the-voltage-range-that-the-ref-pin-can-accept

部件号: ATL432
主题中讨论的其他器件: TL431

您好:

我是负责处理 TI 产品的分销商 FAE、我收到了一位客户的以下咨询。
数据表未列出该产品 REF 引脚的额定值。 是否有这方面的信息?
我的客户计划将该产品用作比较器、并且想了解 REF 引脚可承受的电压范围信息。
具体而言、Ref 端子通过分压电阻器接收全波整流商用输入波形、因此可以在稳态下施加 0V 至 50V 的电压。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的提问!

    为了确保我了解客户的使用案例、我将总结我的理解。 客户希望了解基准引脚上的最大电压限制、因为他们希望在基准引脚上施加 0V 至 50V 的电压。  这是通过电阻分压器实现的、还是要将 50V 直接施加到 ATL432 的基准引脚?

    通常、 基准引脚具有电流限制、而电压受限、如基准引脚电流的绝对最大额定值所示:

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    >这是通过电阻分压器实现的,还是他们希望将 50V 直接应用到 ATL432 的基准引脚?
    全波整流商用输入波形电压通过分压电阻器施加到 REF 引脚。
    因此、施加到 REF 引脚的电压预计介于 0V 和 50V 之间。

    >一般情况下、基准引脚的电流受限、而电压受限、如基准引脚电流的绝对最大额定值所示:
    如您所说、我知道仅为 REF 引脚指定了电流限值。
    我认为这是因为在用作基准电压时、我们假设 REF 引脚上的电压波动不会超过基准电压。
    但是、实际上 REF 引脚上也应该存在电压限制。
    当用作比较器时、REF 引脚上的电压自然会有一定的范围、因此客户想知道允许的电压值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的更新。

    请参阅下面的原理图和图表。 虽然适用于 TL431、但这一概念对于 ATL432 来说是相同的:

    对于不断增长的 Vin、Vref 上的电压保持相对恒定并钳位到基准电压 (2.5V) 周围。 因此、该引脚实际上具有电流限制而不是电压限制、因此客户需要确保 I_ref 电流 在最坏的 Vin = 50V 下低于绝对最大额定值 (10mA)。

    可以在以下应用手册中找到更多信息: https://www.ti.com/lit/an/slva987a/slva987a.pdf

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我的客户还有一个问题。
    在您提供的图表中、客户的运行条件似乎是先施加 Vin、然后施加 Vsup。
    这种施加电压的顺序是否存在问题?
    如果有问题、请告诉我是否有任何解决方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这些电压的传入顺序没有问题。 如果 ATL432 的基准引脚没有充分偏置、则并联电压基准将充当开路。 这可以在下面的功能方框图中看到:

    如果 REF 引脚上的电压不够高、比较器不会偏置 BJT 以允许电流流动。 因此、电压输入的顺序没有问题。

    此致、

    Andrew Li