This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3151:LM3151 输出电容器 ESR

Guru**** 2811955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622793/lm3151-lm3151-output-capacitor-esr

器件型号: LM3151

您好:

根据数据表中提供的说明、似乎可以在没有额外 ESR 的情况下使用陶瓷电容器

image.png

但在数据表的稍后部分、在设计示例中、会计算出所需的 ESRmin 和铝电容器以满足要求

image.png

如果使用陶瓷电容器、由于陶瓷电容器中的 ESR 较低、我认为无法满足最低 ESR 要求。

 

您能否澄清一下是否可以使用具有额外 ESR 的陶瓷电容器?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    ERM 控制仅减少了所需的 ESR 量。  可能需要一些 ESR。

    ESR 和电容器类型的选择将取决于您的应用。   

    最好按照数据表或 Webench 中的设计过程来确定具体内容  

    电容器和 ESR 的列表。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank、

    明白了、  

    我还有一些疑问:

    • 根据数据表、需要计算使用的 Etmin。 这对我来说似乎有点困惑、因为使用 ETmax 会产生更低的 ESRmax、这限制了更多(ESRmax 更低)。 能否确认是否需要使用 ETmin 或 ETmax? 在设计示例中、似乎使用 ETmax。

    • 有关 ESRmin 计算的类似问题。 数据表指定使用 ETmax、但使用 ETmin 将对 ESRmin 提供更多限制(ESRmin 更高)。 在设计示例中、使用了 ETmax、但使用的 VIN 值是典型值 (12V)、这对我来说更令人困惑。

    • 要在 ESRmin 公式中使用的 Co 值是应用程序中的 Comin 还是 Real Co?

    您能澄清一下这些问题吗?

    以下是数据表中详细说明的过程的图片:

    以下是数据表中设计示例的图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于这款器件相当旧、因此最初的工程师就是从事这项工作的  

    不再提供此数据表。 因此、我们可能无法到达  

    我会详细说明这些公式。

    但是、如果您遵循这些公式、它们应提供合理的 ESR 范围。

    对于 Co 的值、我使用实际电容值。

    您可能还希望试用 Webench 工具、了解它给出了哪些建议。

    此外、此器件还有一个 EVM、您可以在投入生产之前使用它来测试您的应用、

    谢谢