This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:短路延时时间过长(使用 DDSG 和 DCHG 引脚)

Guru**** 2810035 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619168/bq76972-short-circuit-time-delay-too-long-using-ddsg-and-dchg-pins

器件型号: BQ76972
主题: BQ76952 中讨论的其他器件

我们使用 IO 引脚 DDSG 和 DCHG 来控制低侧 FET。

我们发现、FET 的保护会严重延迟到约 250ms。  

在阅读 bq76952 时、这似乎是论坛上的一个常见问题、但通过电子邮件回复即可解决。

是否有人可以告知修复程序是什么、以便我们也可以使用它? 由于这些延迟、短路会损害任何电池设计、因为它必须更快地断开连接。  

此延迟似乎仅存在于低侧驱动方法中。 我们对设计很不满、并且 TI 文档中没有迹象表明存在这种限制、甚至可以考虑对原始 FET 控制信号进行电平转换。

示波器屏幕截图显示了 Vds(橙色)和电流(蓝色)、显示重试次数。 短路配置为 120A、我们施加~245A。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    也可以通过此处分享我在电子邮件上共享的内容。  

    您的是什么  Settings:Protection CHG FET Protections A  和  Settings:Protection:DSG FET Protections A  配置为? 我们通常建议将其设置为我们的 DDSG 和 DCHG 配置常见问题解答中列出的设置、以确保没有 250ms 的延迟时间。



    此致、
    Alexis