This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65224-Q1:采用 PMIC TPS65224RAHRQ 且基于 AM62P5 的设计中的总功率损耗

Guru**** 2813735 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P, TPS65224-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623662/tps65224-q1-total-power-loss-in-am62p5-based-design-with-pmic-tps65224rahrq

器件型号: TPS65224-Q1
主题中讨论的其他器件: AM62P5、AM62P、

团队、

我们知道、我们的客户已经使用 AM62P5 处理器进行设计了一段时间。

他们想计算其主要处理器 (AM62P5x 和 PMIC:TPS65224RAHRQ) 的关键元件的总功率损耗。

下图使用相应的电压轨绘制计算出的功率。  他们的询问是、我们是否可以建议如何更准确地计算他们的应用?

FET 2.png

我们建议从以下开头使用 TI PET 工具:

AM62P 功耗估算工具用户指南  

感谢我们 AM62P 电源专家的任何其他意见和指导。

对于 TPS65224-Q1 上的估算功率损耗、我们建议向 PMIC 团队提交一个单独的 E2E、以便他们可以提供任何 PMIC 效率估算器工具(如果可用)。  该主题就是为此目的而设计的。

欢迎和赞赏的评论!

CY、

CY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    对于 PMIC,我们还有一个工具 —   PMIC Efficiency Estimator Tool PEET GUI 工具 — 此工具包含 TPS65224-Q1 的数据: https://www.ti.com/tool/PEET-GUI 

    我希望这对您有所帮助!

    -凯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、凯蒂!  听得也很好!!

    -克里斯