This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:无法通过 BQstudio 写入 IC、并且在扫描开启时收到 CRC 错误

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623127/bq76942-unable-to-write-into-ic-through-bqstudio-and-getting-crc-error-while-scan-is-on

器件型号: BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQ76952EV2400

您好、  

我将使用 BQ7694202 和 EV2300 模块访问 IC。 我使用的是 Battery Management Studio 1.3.128 版。 我能够连接 IC 并读取电压和寄存器、但无法写入。 我收到如下所述的错误消息。

image.png

另外、在寄存器窗口中还会出现“在使用 I2CCRC 通信协议从器件读取的块中检测到 CRC 错误“。 如下所示。

image.png

我尝试取消 SEAL_FULL_ACCESS、但没有成功。

请迅速作出答复。

此致

Nischith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nischith、

    如前文所述、EV2300 与该器件不兼容。  (4) BQ76952:关于 BQ76952 的问题 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛 (BQ76952 与 BQ76942 属于同一系列)。

    我建议尝试使用 EV2400、并查看这是否有用。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以尝试 EV2400、但确实如此。 因为我需要购买 EV2400 来进行测试。   

    我建议您试用 EV2400 并查看这是否有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nischith、

    在您尝试使用 EV2400 之前、我很难确定您的设置是否存在任何其他问题。 我还建议关闭扫描、然后尝试写入命令。

    此致、
    Alexis

    此致、
    Alexis