This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:启动时间

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620862/tps51200-startup-time

器件型号: TPS51200

TPS51200DRCT IC 数据表输入和使能启动时间不清楚...什么是输入和使能启动时间  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raju、

    您能告诉我您是如何启用该器件的吗? 它连接到 3.3V 还是外部电源? 您是否使用跟踪模式? 您的 REFIN 引脚是如何配置的? 因为在跟踪模式下、REFIN 对于 VO 的启动时间和 PGOOD 置位有一些相关性。 希望能尽快收到您的回复!

    此致、

    Nick Eponda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

    从外部启用器件。

     跟踪模式:是

    我在这里附上了原理图的截图、请进行检查并告诉我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raju,

    由于从外部源启用、因此最好遵循图 6-1 中描述的行为。 当 EN 直接连接到 3.3V 电源时、跟踪非常适用。 从 EN 变为高电平到 PGOOD 置为有效的典型时间约为 2ms。 根据从使能到启动的时间、从 EN 高电平到 VO 高电平的时间介于 2ms 之间、具体取决于您的典型 COUT 量、但似乎您使用的是典型的电容值。 希望这有所帮助。

    此致、

    Nick Eponda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    启用启动正常、但输入启动时间约为 24ms 该值是可以接受的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raju,

    感谢示波器屏幕截图、但您能否也提供 EN 和 PGOOD 引脚? 这将有助于确保一切井然有序。