Other Parts Discussed in Thread: LM5137F-Q1-EVM12V, LM5137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM5137-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5137F-Q1-EVM12V、 LM5137
你(们)好
我们目前正在研究的布局 LM5137F-Q1-EVM12V 和有几个问题:
- 在演示板上、 PGND 和 AGND 通过短接焊盘连接 。
答:这种连接方法有哪些优点?
b.是否有更好的方法来连接它们?
c.是否有任何介绍此设计的相关文档或参考文献? - 在电机驱动电路中、我们通常放置一个 MOSFET 栅极和源极之间的 RGS 放电电阻 防止 MOSFET 内部电容中存在残余电荷、从而避免导致意外开关。
A.为什么要这样做 LM5137 设计不需要 RGS 电阻器 ?
b.是否有任何相关文档或参考文献解释原因 不需要 RGS 电阻器 ?
您能帮助回答这些问题吗?
谢谢你
此致、
Yuming Lin