This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22966-Q1:具有故障检测功能的汽车 Vbus 开关

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623238/tps22966-q1-automotive-vbus-switch-with-fault-detection

器件型号: TPS22966-Q1

您好、  

Im 是 USB 专用 AE、我正在寻找内置故障检测功能的 Vbus 开关。  

我需要开关的额定电压为 5V 4A-6A 且具有错误检测信号。

TPS22996-Q1 具有我需要的额定值、但不具备我需要的故障检测功能。 您的产品组合中是否有其他器件可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    以下两种器件中的任何一种都可以正常工作吗? 以下器件专为 USB 应用而设计。

    谢谢、

    Rishika Patel