This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612 漏极电压检测扩展功能

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616053/ucc24612-ucc24612-drain-voltage-sensing-extension

器件型号: UCC24612

您好、

我希望将 UCC24612 用作输出电压为 325V 的 CLLLC 转换器的同步整流器控制器。

 

根据数据表、漏极电压检测引脚的额定电压为 230V。 我通读了一些 问题类似的旧论坛帖子、其中的解决方案指向以下应用手册:

www.ti.com/.../slua860.pdf

 

本应用手册第 10-13 节中提出的解决方案似乎是将 VD 引脚钳制至 VOUT - VTH。 在我的例子中、这仍然会违反 230V 额定值。  

 

是否可以使用任何其他电路级方法来扩展 VD 检测范围?  

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    您的查询正在审核中、将返回给您。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:  

    对长时间的延误表示歉意。

    我在内部讨论过、目前我们没有任何其他电路级方法。

    如果我能够获得有关此问题的任何输入、我将在此处进行更新。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 Yamini。