Other Parts Discussed in Thread: UCC24612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC24612
您好、
我希望将 UCC24612 用作输出电压为 325V 的 CLLLC 转换器的同步整流器控制器。
根据数据表、漏极电压检测引脚的额定电压为 230V。 我通读了一些 问题类似的旧论坛帖子、其中的解决方案指向以下应用手册:
本应用手册第 10-13 节中提出的解决方案似乎是将 VD 引脚钳制至 VOUT - VTH。 在我的例子中、这仍然会违反 230V 额定值。
是否可以使用任何其他电路级方法来扩展 VD 检测范围?
谢谢你。