This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:错误的电芯编号上的电芯电压错误

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622702/bq76905-wrong-cell-voltage-at-wrong-cell-no

器件型号: BQ76905

您好 TI、

 

我们在读取 4S 配置的电芯电压时遇到问题:

image.png

 

电芯 1 电压读取–7mv。 另一个缺点是、即使我们假设电芯 1 读取为电芯 2 寄存器值、电芯 3 中也存在高偏移。 请提出可能存在问题的建议。 以下是原理图(未组装 R49 和 C8):  image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    对于 4S 配置、需要短接 VC4A-VC4B、VC3A-VC3B 和 VC3B-VC2。  看起来您已经配置好了、这很好。

    但是、VCELL 模式配置了什么? 该寄存器是否配置为 4?

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、其配置为 0x04