请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM70880-Q1
您好:
如果通过将 PWM/SYNCIN 引脚连接到 PFM 来强制进入 FPWM 模式、该稳压器是否仍在压降模式下以大约 99%的占空比运行?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: LM70880-Q1
您好:
如果通过将 PWM/SYNCIN 引脚连接到 PFM 来强制进入 FPWM 模式、该稳压器是否仍在压降模式下以大约 99%的占空比运行?
谢谢你。