This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:FPWM 模式下的压降运行

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623741/lm70880-q1-dropout-operation-in-fpwm-mode

器件型号: LM70880-Q1

您好:

如果通过将 PWM/SYNCIN 引脚连接到 PFM 来强制进入 FPWM 模式、该稳压器是否仍在压降模式下以大约 99%的占空比运行?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为一个后续问题、从 SW 节点流经 CBOOT 引脚的电流是多少。 如果我串联了一个 1 欧姆电阻器、我应该预计会有多大的功率耗散。 此处是否有关于电阻器和电容器尺寸的一般指导? 0402 就足够了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Remus  

    是的、 当 PFM 接地时、转换器可在压降模式下运行。

    0402 尺寸的电容器正常、只需确保额定电压大于 8.5V 即可。  可以使用 0402(英制)1/16W 1Ω 启动电阻器。  

    - EL