This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:钻孔能力问题

Guru**** 2811825 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXU0304, TXU0102, TXU0202, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621924/txu0304-dring-ability-issue

器件型号: TXU0304
主题中讨论的其他器件: TXB0304、、 TXU0102TXU0202SN74AVC4T774

您好、

我们目前正在开发一个具有双板设计(顶部和底部板)的项目。 当前配置如下:

顶部板(CPU 板):使用 TI TXB0304RUTR

底板:使用 ONSEMI FXMAR2104UMX

问题:

由于底板上的电平转换器具有内部 10k Ω 上拉电阻器、因此我们遇到了 CAN 总线信号无法拉至足够低((VOL 过高)的问题。

要求:

我们正在寻找符合以下标准的替代产品:

没有内部上拉电阻器(或明显更高的电阻)。

更强的驱动能力: I_OL 必须大于 2mA。

与 TI TXB0304RUTR 引脚对引脚兼容。

您能否提供建议和相应的数据表供我们参考?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    我推荐的另一个器件是 TXU0304-RUT

    它与 TXB0304 封装相同。 它在输出端没有上拉电阻、但在输入端有下拉电阻。

    此外、这是一个固定方向器件、这意味着 A1、A2、A3 输入将从 A→B 流出、而 A4 将从 B→ A 流出

    TXU0304 — 引脚排列

    此器件是否符合您的要求?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    看起来非常好。
    但遗憾的是、我们使用 B1 至 A1 作为 CAN_TX、使用 B2 至 A2 作为 CAN_RX。
    因此我们不能直接使用 TXU0304-RUT。
    您还有其他想法可以帮助我们吗?
    我想尝试 TXS0104ERUTR 来替换 TI_TXB0104RUTR。
    因为它可以提供更多电流才能达到低电平。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    我们仍在研究这一点、不久将作出反应。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    由于自动感应器件的性质、所有器件的直流驱动强度都非常弱、因此无法为 TXB 找到 P2P 解决方案。  

    您的电源使用多大的电压? 我们可以查看 TXU0102 和 TXU0202

    或者如具有单独 I/O 控制的 SN74AVC4T774。

    此致、

    Josh