请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS4H160-Q1
您好、
我正在将 TPS4H160A-Q1 用于不同的应用领域、时间超过 5 年、每年约>5000。
我在一个卡中使用 4 个 IC(即 16 个数字输出)。 我在某些卡中遇到问题、除了我向 IN2 提供第二个输出信号时、所有输出都正常工作。 OUT2(引脚 25、26)处的电压为 24V、但当我连接 200mA 负载(灯)时、该引脚输出变为低电平 (0V) 且灯未亮起、这意味着第二个输出不起作用。 请帮助解决此问题

此致、
达门德拉