This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:TPS4H160A 输出 2 不工作

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621989/tps4h160-q1-tps4h160a-output-2-not-work

器件型号: TPS4H160-Q1

您好、

我正在将 TPS4H160A-Q1 用于不同的应用领域、时间超过 5 年、每年约>5000。

我在一个卡中使用 4 个 IC(即 16 个数字输出)。 我在某些卡中遇到问题、除了我向 IN2 提供第二个输出信号时、所有输出都正常工作。 OUT2(引脚 25、26)处的电压为 24V、但当我连接 200mA 负载(灯)时、该引脚输出变为低电平 (0V) 且灯未亮起、这意味着第二个输出不起作用。 请帮助解决此问题

image.png

此致、

达门德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dharmendra:

    我必须在本周晚些时候回到您身边。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmendra:

    STX 引脚是否变为低电平?
    负载的电阻是多少?
    您是否可以尝试将其接地以将器件置于自动重试模式?
    最后、您能否提供上述测试的波形?

    谢谢、

    Filip