This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:VIN2 意外压降

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623330/tps2117-unexpected-vin2-voltage-drop

器件型号: TPS2117

我使用 TPS2117 在两个电位相似的电源之间进行多路复用;初级电压源 (VIN1) 为 5V4、次级电压源 (VIN2) 为 5V2。 在 5 个电路板中的 4 个电路板上、我注意到每次为 VOUT 使用 (VIN2) 时都会有 1V 的压降。 在数据表中可以看到、没有任何迹象表明这可能是正确的情况、我想知道 IC 是否损坏。

下面简要说明了如何配置 TPS2117:

 MODE 连接至 VIN1
 2.当 VIN1 通过分压器网络存在时、PR1 的电压为 2V7。
 3. ST 引脚保持悬空、因为我不希望将开漏输出用于任何有意义的操作
 4. VIN1 和 VIN2 上的输入电容均为 1uF
 5.输出电容为 150uF
 VOUT 加载一个有源负载、该负载在 5V 时消耗 200mA。

以下是对测试说明和结果的简要说明:

测试 1:VIN1 断开连接、VIN2 处于 5V2
 根据电路的配置方式、我预计 VIN1、MODE 和 PR 为 0V(我也通过测量值确认了这一点)
 2.打开 5V2 电源时,我们可以看到正确的 VIN2 输入电压;但是输出电压只有大约 4V2。 在中、VIN2 下方的图像以蓝色显示、VOUT 以黄色显示。

img_1.png

测试 2:VIN1 存在但正在降低、VIN2 为 5V2
 1.在这种情况下、VIN1 在 5V4 时启动、但会持续降低、因为在 VIN1 为 4V5 时(因此 PR1 为 2V3)、进行切换测试会发生。
 2.发生切换时,输出电压仅约为 4V2。 在中、VIN2 下方的图像以蓝色显示、VOUT 以黄色显示。

img_2.png

我倾向于认为所使用的 IC 受到了某种程度的损坏。 由于我不得不在 IC 附近返修一些组件、他们暴露在一些热量中;但我很小心地用 Kapton 胶带盖住 IC、所以我不认为这是原因。 如果这是 IC 的已知故障模式、我们非常希望提供有关如何发生这种情况的一些指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您认为可疑、请向我发送带有下行和上行连接的原理图。

    请回答以下问题:

    1) 在 VIN2 上升之前或 VIN 上升之后施加负载的时间。

    2) 没有负载,你是否观察到相同的异常行为?  

    3) 什么关于低电压除 5.2V 是它仍然相同的行为。

    谢谢、

    Hemanth