This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7712A:TL7712A

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623618/tl7712a-tl7712a

部件号: TL7712A

您好、

我在我们的设计中使用 TL7705BQD、工作电压为+12V。

我见过 IC 用于+12V 系列 TL7712、但在该工作温度中、仅限 0 至+70。

像 TL7705BQD 一样、任何 IC 都可提供所有相同规格、例如工作温度范围为–40°C 至+125°C、电源电压范围为+3.3V 至+18V、阈值可调、或者阈值约为 8V 至 10.8V。

请提供您的建议。

此致、

Babu.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Babu、

     在此应用中、TPS3842A010DRLR 是 TL7705 或 TL7712 的理想替代产品。  其额定工作电压范围为 1.9V 至 42V、温度范围为–40°C 至 125°C。 可使用外部电阻梯来调节阈值电压。

    -亨利