This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQSTUDIO 错误

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617763/bq34z100-g1-bqstudio-error

器件型号: BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ34Z100 EV2400

您好、

当我使用 BQStudio 将黄金映像文件写入 IC 进行大规模生产时、出现了错误“Error writing on line 4:no knowledge from device“。 请告诉我发生这种情况的原因和解决方案。

2.此外、当我使用“Programming"选项“选项卡写入 srec 文件时、BQ Studio 和 BQ34Z100-Q1 停止通信。 您能告诉我解决方案吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    感谢您的支持。

    我会更详细地解释这情况。

    我多次写信给同一个 IC。 当我在写入后关闭 BQ Studio 并再次启动时发生以下错误。 我在电路板上编写了大规模生产、除 BQ34Z100 之外的 IC 未连接到 I2C 线路上进行写入。 我还使用稳定电源供电。  即使我重新连接了 PC 和 EV2400 或再次将其打开、症状也没有改变。

    在那之后,我试图写的.srec 文件,情况如下。 请告诉我如何改进。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们在大规模生产之前就遇到了这种情况、如果您能尽快为我们提供支持、我们将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当前情况如何?

    您是否在团队内讨论?

    请回复。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    我从客户那里得到了.gg 文件。

    如果您能查看、我将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../5611.After_5F00_GF_5F00_writing.gg.csv

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该错误意味着电量监测计在 I2C 总线上没有响应。 请确保 bqStudio 自动检测电量计(不要从电量计列表中选择电量计)。 电量监测计必须加电、EVM 必须连接到 EV2400 上的 I2C 端口。