This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808-TPS3808 EP:TPS3808-TPS3808 EP 复位

Guru**** 2814925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622622/tps3808-ep-tps3808-ep-reset

器件型号: TPS3808-TPS3808 EP

该器件上的 RESET 引脚可以选择 tp 选择 RESET Delay Time。 这是启动复位的延迟、还是复位置为有效时间的延迟? 例如、在数据表的图 10a 中、有 300ms 的复位延迟。 这是否意味着一旦电压超出范围、300ms 后复位将置为有效、或者复位是否在 300ms 内置为有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    CT 引脚控制的时序是器件的取消置位延迟。  

    Jesse