This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C231:效率

Guru**** 2846490 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621903/tps56c231-efficiency

器件型号: TPS56C231

您好、

我是否可以知道有 0.78V/9A 和 0.78V/2A 效率数据?

我们的客户需要检查 0.78V/2A 在 FCCM 模式下仍然具有良好的效率。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    下面随附了 TPS56C231 效率数据:

    800kHz FCCM、0.7Vout

    黄线:2A 时为 7.8Vin ||: 9A 时为 eff = 84.4%||:eff = 80.5%

    粉色线: 2A 时为 12Vin ||: 9A 时为 eff = 79.7%||:eff = 79%

    由于 Vout 较高、0.78Vout 应具有稍好一些的效率。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

    明白了、谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    立即关闭此主题

    谢谢您、

    Calan