Other Parts Discussed in Thread: TPS56C231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS56C231
您好、
我是否可以知道有 0.78V/9A 和 0.78V/2A 效率数据?
我们的客户需要检查 0.78V/2A 在 FCCM 模式下仍然具有良好的效率。
谢谢!
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeff:
下面随附了 TPS56C231 效率数据:
800kHz FCCM、0.7Vout
黄线:2A 时为 7.8Vin ||: 9A 时为 eff = 84.4%||:eff = 80.5%
粉色线: 2A 时为 12Vin ||: 9A 时为 eff = 79.7%||:eff = 79%

由于 Vout 较高、0.78Vout 应具有稍好一些的效率。
谢谢您、
Calan