Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25750
器件型号: BQ25792
主题中讨论的其他器件: TPS25751、 TPS25750
我们现在开始讨论集成 BQ25792 和 TPS25751 的设计。 如果我能获得以下方面的帮助、我将不胜感激
Sch_Schematic1_2-Power Path_2026-02-27 (2).pdf
1-与充电器和谈判者有关的原理图的回顾。 根据我在论坛上读到的一些主题、我不得不将设计从 TPS25750 更改为 TPS25751、我也是如此。
2-我对 TPS25751 中的 i2c 直通模式感到困惑。 我是否理解 i2cs 总线与充电器和协商器进行通信、i2c_s 总线与协商器与主机 MCU 进行通信?
3-我没有遇到过很多利用太阳能能力的设计。 我想确认 VAC2 是否适合太阳能使用。
4 — 我想获得有关我尝试通过 EVM 设计实现的背对背 MOSFET 系统的反馈。
5 — 根据 EVM 设计和文档、PMID 引脚似乎用于 OTG 目的、但我们不需要 OTG、并且器件在由电池和太阳能供电的情况下通过 USB 供电。 我使 PMID 保持未连接状态但连接了几个电容器的方式是否正常?
6-我想减少跳线数量。 请阐明 VBUS_BQ 跳线用于 VAC1 和 VAC2。 据我所知、VBUS 引脚就是电源通过我使用所需的跳线配置流动的地方。
所有配置和器件选择都是根据 fsw = 1.5Mhz 和 1uH 配置完成的。
一些注意事项:
我添加了一个稳压器、该稳压器始终通过 BQ 的 Sys 引脚供电、因此始终开启。
我添加了一个 EEPROM、但我很好奇是否需要它。 如果我将该配置存储在 MCU 中并与充电器进行通信、是否可以完全省略 EEPROM?
3V3_SYS_SCL/SDA 总线连接到另一个页面中的主机 MCU。
我也对 D+和 D-的使用感到困惑。 我可以将其连接到主机 MCU 吗?BQ 是否会出现任何问题?
作为 USBC 3.0 标准、VBUS 应在 5V 至 20V 之间变化。
这是我们正在构建的原型的第二个版本、因此我们希望生产后不会出现任何问题。
此致