This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:使用 TPS25751 对 BQ25792 进行原理图审阅

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620643/bq25792-schematic-review-of-bq25792-with-tps25751

器件型号: BQ25792
主题中讨论的其他器件: TPS25751TPS25750

我们现在开始讨论集成 BQ25792 和 TPS25751 的设计。 如果我能获得以下方面的帮助、我将不胜感激  

Sch_Schematic1_2-Power Path_2026-02-27 (2).pdf 

1-与充电器和谈判者有关的原理图的回顾。 根据我在论坛上读到的一些主题、我不得不将设计从 TPS25750 更改为 TPS25751、我也是如此。  

2-我对 TPS25751 中的 i2c 直通模式感到困惑。 我是否理解 i2cs 总线与充电器和协商器进行通信、i2c_s 总线与协商器与主机 MCU 进行通信?

3-我没有遇到过很多利用太阳能能力的设计。 我想确认 VAC2 是否适合太阳能使用。  

4 — 我想获得有关我尝试通过 EVM 设计实现的背对背 MOSFET 系统的反馈。  

5 — 根据 EVM 设计和文档、PMID 引脚似乎用于 OTG 目的、但我们不需要 OTG、并且器件在由电池和太阳能供电的情况下通过 USB 供电。 我使 PMID 保持未连接状态但连接了几个电容器的方式是否正常?  

6-我想减少跳线数量。 请阐明 VBUS_BQ 跳线用于 VAC1 和 VAC2。 据我所知、VBUS 引脚就是电源通过我使用所需的跳线配置流动的地方。  

所有配置和器件选择都是根据 fsw = 1.5Mhz 和 1uH 配置完成的。  

一些注意事项:  

我添加了一个稳压器、该稳压器始终通过 BQ 的 Sys 引脚供电、因此始终开启。  

我添加了一个 EEPROM、但我很好奇是否需要它。 如果我将该配置存储在 MCU 中并与充电器进行通信、是否可以完全省略 EEPROM?  

3V3_SYS_SCL/SDA 总线连接到另一个页面中的主机 MCU。  

我也对 D+和 D-的使用感到困惑。 我可以将其连接到主机 MCU 吗?BQ 是否会出现任何问题?  

作为 USBC 3.0 标准、VBUS 应在 5V 至 20V 之间变化。  

这是我们正在构建的原型的第二个版本、因此我们希望生产后不会出现任何问题。  

 

此致  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    根据原理图审阅、/QON 不能具有静态下拉电阻、如果未使用 shipFET、SDRV 必须具有电容器(连接到 GND 而非 BAT):

    施加直流电压降额后 PMID 上的最小电容低于。

    在 1uH 电容下使用 fsw=cSW 1.5MHz 可以接受、但使用 750kHz 和 2.2uH 时效率更高=电流更高、内核温度更低。   

    VACx 是高阻抗检测输入。 如果在 VAC1 上检测到电压、充电器会在 D+/D-上自动运行 USB BC1.2 检测。  D+/D-不用于通过 USB-C 进行输入源检测  可以在 I2C 寄存器中禁用充电器的 D+/D-自动检测。  充电器的 D+/D-线路检测到后变为高阻抗、继 VAC1 >3.6V 后约 2 秒。  只要在这 2 秒内没有其他器件使用 D+/D-线路、就可以将它们连接到其他位置。  如果不用于输入源检测、则可以将 D+/D-悬空。

    我通常推荐 VAC2 上使用太阳能。  请阅读下面有关太阳能应用的应用手册

    https://www.ti.com/lit/an/sluab26/sluab26.pdf

    TPS25751 具有可对充电器进行编程的固件。  MCU 可通过 TPS25751 直通模式写入充电器。  我将把另一个问题留给 TPS25751 团队。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、  

    感谢您的及时回复。 我已 将用于 PROG 的电阻器更改为 8.2K(对于 750kHz 2s 2A 配置)并安装了 2.2uH 电感器。 我还将 PMID 的有效电容降低到了约 2uF。 我知道可以通过固件使用和禁用 D+/D-、所以我将使其与 MCU 保持连接。 我也移除了 QON 上的电阻器。  

    我已经研究过、它似乎适用于 98、而不是 92。 目前、我们不打算将零件更改为 92、仅用于 MPPT 特征。 如果 92 确实可以与太阳能工作,即使没有 mpt 那么它是好的我们。  

    我将假设 I2C_C 总线确实用于 USB 协商器到充电器通信、并将其连接到 bq、而 i2c_t 将连接到主机 MCU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ]我假设 I2C_C 总线确实用于 USB 协商器与充电器的通信、并将其连接到 bq、而 i2c_t 将连接到主机 MCU。

    是的。  是的。  正如 Jeff 已经指出的、您可以使用直通通过 TPS25751 将 MCU 与 BQ 进行通信:请参阅 I2C 命令 I2Cw 和 I2Cr。

     TPS25751:用于 4CC 任务的 I2Cr 命令 

    [引用 userid=“686314" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620643/bq25792-schematic-review-of-bq25792-with-tps25751 ]我已经添加了一个 EEPROM、但我很好奇是否需要它。 如果我将该配置存储在 MCU 中并与充电器进行通信、是否可以完全省略 EEPROM?  [/报价]

    是的。  您可以将映像存储在 MCU 中、然后写入 TPS25751。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvafv8

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、  

    感谢您的答复。 我已考虑到您的建议并按建议行事。  
    谢谢你的即时通讯杰夫和克里斯. 我会在问题得到解决后结束这个问题。  

    此致