This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C59:闭环设计

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621365/ucc28c59-closed-loop-design

器件型号: UCC28C59

尊敬的团队:

如何理解下图? 它是否指从误差放大器输入到误差放大器输出(从 FB 到 COMP)的频率响应?

image.png

image.png

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    “误差放大器频率响应“只是误差放大器的开环增益。 理想情况下、此增益在直流时应该是无限的、但您可以看到、在直流时为 100dB(非常高)、并随着频率进行衰减。  

    误差放大器的开环增益是 VOUT 与输入误差电压 Vr 之比。 VERR 是反相和同相运算放大器输入之间的电压差、在本例中为 FB 和 2.5V。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的回复、那么波特图等于 H (s)= Vout (s)/[Vfb (s)–2.5V]?  

    谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    这是一种看待它的方式,是的。  

    谢谢、

    John