This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV14540:IEC61000-4-2 接触放电后 LV14540DDAR 故障(–8kV 至机箱):EN 短接至 GND

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LV14540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621992/lv14540-lv14540ddar-failure-after-iec61000-4-2-contact-discharge--8kv-to-chassis-en-short-to-gnd

部件号: LV14540

您好、

我们正在使用 LV14540DDAR 评估原型板、并在系统 ESD 测试期间观察到故障。

测试条件

  • IEC 61000-4-2 型 ESD:对设备的金属机箱/框架进行±8kV 接触放电(热敏打印机应用)

  • –8 kV 放电后、降压转换器不再输出。

故障症状

  • LV14540 EN 引脚变为低电平、并测量对 GND 短路(连续性至 GND)

  • 器件不再提供输出电压

  • 还发现相关输入/控制路径上的小型二极管阵列损坏(开路)

电路板说明

  • 底盘/FG 和 PCB GND 连接(相同的电位)

  • 外部 IGN/+12V 通过连接器从外部施加

问题

  1. 在负极性–8kV 接触放电至机箱后、LV14540 上可能导致 EN 与 GND 短路的典型故障机制是什么?

  2. 您是否建议对 VIN/EN/IGN 线路(例如串联电阻器/RC、钳位/TVS 放置,机箱接地策略)进行强大的保护/滤波、以提高抗扰度?

由于设计不是公开的、我们可以通过私信(或任何首选的安全方法)共享完整的原理图和布局详细信息。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    EN 输入不是针对该类型的电压瞬变而设计的。  EN 引脚电压必须保持在 ABS 范围内。 最大 绝对最大额定值。

    2. 我认为谨慎使用与 EN 引脚并联的 TVS(或齐纳二极管)和与 EN 引脚串联的电阻器。  设计网络时必须考虑这些因素

    将 EN 引脚上的电压保持在绝对范围内。 最大额定值。

    谢谢