Other Parts Discussed in Thread: LV14540
部件号: LV14540
您好、
我们正在使用 LV14540DDAR 评估原型板、并在系统 ESD 测试期间观察到故障。
测试条件
-
IEC 61000-4-2 型 ESD:对设备的金属机箱/框架进行±8kV 接触放电(热敏打印机应用)
-
–8 kV 放电后、降压转换器不再输出。
故障症状
-
LV14540 EN 引脚变为低电平、并测量对 GND 短路(连续性至 GND)
-
器件不再提供输出电压
-
还发现相关输入/控制路径上的小型二极管阵列损坏(开路)
电路板说明
-
底盘/FG 和 PCB GND 连接(相同的电位)
-
外部 IGN/+12V 通过连接器从外部施加
问题
-
在负极性–8kV 接触放电至机箱后、LV14540 上可能导致 EN 与 GND 短路的典型故障机制是什么?
-
您是否建议对 VIN/EN/IGN 线路(例如串联电阻器/RC、钳位/TVS 放置,机箱接地策略)进行强大的保护/滤波、以提高抗扰度?
由于设计不是公开的、我们可以通过私信(或任何首选的安全方法)共享完整的原理图和布局详细信息。
此致、
Conor