This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137-Q1:使用双路 LM5137F-Q1-EVM12V 模块的 4 相交错式同步降压实现

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5137F-Q1-EVM12V, PMP41158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619815/lm5137-q1-4-phase-interleaved-synchronous-buck-implementation-using-dual-lm5137f-q1-evm12v-modules

器件型号: LM5137-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5137F-Q1-EVM12VPMP41158

我  

使用双路 LM5137F-Q1-EVM12V 模块来实现 4 相同步降压转换器。 负载测试期间、可以在输出电压和输出电流中观察到明显的振荡。 可以做出哪些改进来缓解此问题?  

第一个演示板的修改点如下:

  • 将初级和次级控制器上的 COMP1 和 COMP2 引脚连接在一起
  • 将主要 PFM 控制器的 SYNCOUT 连接到辅助控制器的 SYNCOUT
  • 连接两个控制器的 RSS 引脚
  • 将所有输出连接在一起
  • IMON 输出可以全部连接在一起
  • 将 FB2(主要控制器)连接到 GND。
  • 将 VSNS2 连接到 GND。

第二个演示板的修改点如下:

  • 要配置第二个控制器、请在 CNFG 和 AGND 之间连接一个 91k Ω 电阻器。
  • 将 FB2(辅助控制器)连接到 GND
  • 将辅助控制器的 FB1 连接到主要控制器的 PFM /SYNC。
  • R10.R13.R15.R48.C48 为开路。
  • 第二个控制器的 VSNS1 和 VSNS2 也连接到 GND。

请进一步帮助诊断和解决此问题。

谢谢你

此致、

Yuming

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LIN


    您能否分享您的设置和 DUT 图片? 此外、元件值是否与 EVM 相同?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Onkar:

    感谢您的答复。 物理安装照片如下所示。 我们已重新配置接线布局、并降低了输出纹波。 我们希望与您讨论以下几个问题:

    1. 元件值与 EVM 相同。 修改与前面列出的内容相同。 COMP 元件 (R48、C48 和 C50) 已根据 PMP41158 配置进行了修改、以:
      R48 = 18K Ω、C48 = 33 pF 且 C50 = 2.2nF。
    2. 最初、一个演示板能够提供 20A 电流。 预计将两块电路板组合在一起可达到 40A;但是、该系统目前只能在高达 25A 的电流下进行测试。 您能否帮助确认原因?
    3. 当使用差分探头测量电流反馈信号时、输出电压变得无法调节。 您能否帮助确认原因?
    4. 在电流接线配置下、输入电压为 48V、但在电路板上测得的输入电压仅为 38.5V。 您能否帮助确认原因?

    谢谢你  

    此致、

    Yuming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuming

    组件值与 EVM 相同。 修改与前面列出的内容相同。 COMP 元件 (R48、C48 和 C50) 已根据 PMP41158 配置进行了修改、以:
    R48 = 18k Ω、C48 = 33 pF、C50 = 2.2nF。[/报价]

    您是否从其他通道移除了 comp network?

    此外、是否尝试使用短导线连接两个电路板的 AGND 平面?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这不起作用、我们可以通过简短的电话进行讨论。 我将通过 e2e 消息与您共享会议链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onkar

    感谢您的答复。  我们通过将 R48 设置为 18K Ω、将 C48 设置为 33 pF 并将 C50 设置为 2.2nF 来更新了第一个演示板上的补偿网络。 在第二个演示板上、通过使 R48 和 C48 保持未组装 (DNP) 来移除补偿网络。 最后、两个电路板的 COMP 引脚连接在一起、共享一个公共的补偿节点。

    我们在两个演示板的 VOUT 端子上将 PGND 连接在一起。 但是、这两个电路板的 AGND 未互连。 我们也可以测试此配置以评估其对系统性能的影响。

    最后、如果我们需要安排一个简短的电话来进一步讨论、您能否提前告知我们您的位置和工作时间?

     

    谢谢你

    此致、

    Yuming Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar:

      感谢您的建议。 当两个电路板的 AGND 连接在一起时、最大输出电流可以达到 38A。我们将继续测试。 感谢您的支持。 您能否帮助回答问题 3:  

    使用差分探头在 C25 或 C47(电流反馈信号)两端进行测量时、输出电压会失去调节功能。

    我们应如何进行测量以避免该问题?

    谢谢你  

    此致、

    Yuming Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuming


    您是否可以使用电流探头? 您可以提起电感器的一个端子并测量电流。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar:

       我懂了。 我们将再次进行测试。

    谢谢你

    此致、

    Yuming Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Lin、有了结果后、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我们将讨论其他主题