Other Parts Discussed in Thread: LM5137F-Q1-EVM12V, PMP41158
器件型号: LM5137-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5137F-Q1-EVM12V、 PMP41158
我
使用双路 LM5137F-Q1-EVM12V 模块来实现 4 相同步降压转换器。 负载测试期间、可以在输出电压和输出电流中观察到明显的振荡。 可以做出哪些改进来缓解此问题?
第一个演示板的修改点如下:
- 将初级和次级控制器上的 COMP1 和 COMP2 引脚连接在一起
- 将主要 PFM 控制器的 SYNCOUT 连接到辅助控制器的 SYNCOUT
- 连接两个控制器的 RSS 引脚
- 将所有输出连接在一起
- IMON 输出可以全部连接在一起
- 将 FB2(主要控制器)连接到 GND。
- 将 VSNS2 连接到 GND。
第二个演示板的修改点如下:
- 要配置第二个控制器、请在 CNFG 和 AGND 之间连接一个 91k Ω 电阻器。
- 将 FB2(辅助控制器)连接到 GND
- 将辅助控制器的 FB1 连接到主要控制器的 PFM /SYNC。
- R10.R13.R15.R48.C48 为开路。
- 第二个控制器的 VSNS1 和 VSNS2 也连接到 GND。
请进一步帮助诊断和解决此问题。
谢谢你
此致、
Yuming