This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137-Q1:LM5137F-Q1-EVM12V 上 VOUT 电压检测布局放置问题

Guru**** 2813985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5137F-Q1-EVM12V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621362/lm5137-q1-question-on-vout-voltage-sensing-layout-placement-on-lm5137f-q1-evm12v

器件型号: LM5137-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5137F-Q1-EVM12V

你(们)好  

与的电压反馈相关  LM5137F-Q1-EVM12V 、演示板将 VOUT 电压检测组件放置在靠近 IC 侧的位置。 我有几个问题:

  1. 为什么它们不直接放置在 VOUT 输出焊盘位置? 这样不会提供最准确的电压检测吗?
  2. 演示板上的 VOUT 电压检测接地端为 AGND。 为什么不使用 PGND?

 

谢谢你

此致、

Yuming Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuming


    为什么它们不直接放在 VOUT 输出焊盘位置? 这是否会提供最准确的电压检测?[/报价]

    这 更大限度地减少了敏感反馈路径中的噪声拾取、因为它会缩短 反馈分压器和 FB 引脚之间的布线长度

    演示板上的 VOUT 电压检测接地端为 AGND。 为什么不使用 PGND?

    PGND 承载高开关电流(数十安培)、这些电流会因寄生电阻和电感而产生压降。 这些压降会直接影响检测到的电压、从而导致调节误差 。AGND 是一个静态基准、电流最小、 如果使用 PGND、则提供稳定的参考点:分压器将检测到: VOUT -(I_LOAD×R_PGND_PARTIBOL) 、导致负载相关调节错误。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar:

    感谢您的详细解释。它解决了我的问题。
    请随时关闭此主题。

    谢谢你

    此致、

    Yuming Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的道歉。 我忘记在上一条消息中包含图像。 请在下面找到它。

    谢谢你

    此致、

    Yuming Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的林