This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923610:背光驱动器选择

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92201, TPS923610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618463/tps923610-backlight-driver-selection

器件型号: TPS923610
主题中讨论的其他器件: TPS92201

您好:

(请忽略我提供的器件型号)
我正在寻找 3.5 英寸屏幕的背光驱动器。
屏幕背光由 6 个并联的 LED 组成。
最大电流 (IF) 为 120mA。
正向电压 (VF) 为 3.2V。
我们有 3.8V 电源。
您会为背光推荐哪种驱动器型号?

提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    根据您提供的规格:3.8V->3.2V/TPS92201、建议使用 120mA。

    是因为客户选择 6 个串联而不是并联的 LED。 可以升级 TPS923610。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的反馈。

    对于这种情况、不需要建议任何线性模型。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    是的、我没有建议使用线性模式器件。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此解决方案 (TPS92201)  对于 2.5V 至 3.3V 之间的 LED 电压 VF 是否仍然有效?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    好的、因为它是降压转换器。

    谢谢、此致、