This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:第 3 部分:在过流事件期间、dVdt 电容器对 nFAULT/IMON 时序的影响

Guru**** 2892880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620657/tps1663-part3-dvdt-capacitor-impact-on-nfault-imon-timing-during-overcurrent-event

器件型号: TPS1663

尊敬的 Amrit:

由于我们在 E2E 论坛主题上遇到错误、但无法回复、因此我在下面重新发布信息:

image.png
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619496/tps1663-part2-dvdt-capacitor-impact-on-nfault-imon-timing-during-overcurrent-event/6244415

请查找两个 CdVdT 条件下的波形结果。

案例 1:CdVdT = 1000 pF
image.png

  • CH1:电子保险丝 OUT 引脚电压

  • CH2:电子保险丝 FLT 引脚

  • CH3:电子保险丝 IMON 引脚

  • Ch4:电路输出电流

案例 2:CdVdT = 0.1 µF
image.png

  • CH1:电路输出电压(电子保险丝 OUT)

  • CH2:电子保险丝 FLT 引脚

  • CH3:电子保险丝 IMON 引脚

  • Ch4:输出电流

您能否解释一下 CdVdT 值与快速跳变时间 (tFASTTRIP) 之间的关系?

遗憾的是、这些是我们实验中的唯一波形。 如果需要、请让 TI 根据此信息验证预期行为。

谢谢、
Conor

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    案例 1:CdVdT = 1000 pF

    我无法从波形中算出任何东西。 这是短路波形吗?

    似乎没有更高。

    我想看看您是如何测量 tFASTRIP 时间的。  

    我与内部团队进行了检查。 dVdt 和 tFASTRIP 之间没有相关性。

    tFATTRIP 响应可能因短路电流而异。

    “快速跳变比较器架构具有电源线噪声抗扰度、可在嘈杂的环境中实现稳健的性能。 此电源线噪声抗扰度是通过器件的过流水平 I (FASTTRIP) 来控制内部 FET 的关断时间来实现的。 过流越高、关断时间越短、tFASTTRIP (dly)。 在 IFASTTRIP < IOUT < ISCP 范围内的过载电流电平下、快速跳变比较器响应为 3.2µs(典型值)“

    谢谢

    Amrit