This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:为 DRA821U-Q1 定制双 PMIC PDN

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8764-Q1, DRA821U, DRA821U-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614279/tps6594-q1-tailoring-dual-pmic-pdn-for-dra821u-q1

器件型号: TPS6594-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRA821UDRA821U-Q1、DRA821

您好、

我们成功启动了 slvuby7a 之后的第一个原型。

在实施第二个版本之前、我想了解是否可以根据我们的最终产品要求定制此 PDN。 要求和预期实施这些要求的变化如下:

  • 最终系统上不需要 SD 卡、因此 VDDSHV5 可以从负载开关生成的 VDD_IO_3V3 供电。
  • 无需支持 EFUSE 编程、因此 VPP_CORE 和 VPP_MCU 可以保持悬空、并可以移除关联的 LDO。
  • 无需在最终系统上支持 GPIO 保持功能、因此 VDDSHV2 可以从负载开关生成的 VDD_IO_3V3 供电、并且 VDD_WAKE0/VDD_MCU_WAKE1 可以从 LP8764-Q1 降压转换器 3(而不是 TPS6594 LDO 3)生成的 VDD_CORE_0V8 供电。
  • 最终系统中不需要 OSPI 闪存、实际上、分配给接口的引脚将用作 3V3 兼容 GPIO、因此 VDDSHV1_MCU 可以从负载开关生成的 VDD_MCUIO_3V3 供电。

根据之前的说明、VDDSHV1_MCU 和 VDDSHV2_MCU 将由 TPS6594 上的 GPIO 9 控制的负载开关供电、并合并为 VDD_MCUIO_3V3。

同样、VDDSHV0、VDDSHV2 和 VDDSHV5 将由由 LP8764-Q1 上的 GPIO 10 或 GPIO 7 控制的负载开关供电、并整合为 VDD_MCUIO_3V3。

最终的 VDD_WAKE0/VDD_MCU_WAKE1 将从 LP8764-Q1 Buck 3 生成的 VDD_CORE_0V8 供电。

完成这些更改后、TPS6495 中的 BUCK2 和 LDO3 将不用于为 DRA821U 供电、因此我想用户 LDO3 为 VDDA_3P3_USB 供电、而不是为符合 USB2.0 标准的接口使用 VDD_IO_3V3、该配置是否可实现?  还可以使用 TPS6495 BUCK2 为板上的外设供电吗?

谢谢!

Carlos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    另一个相关问题是、是否可以使用 slvuc99a 中所述的 J721e 的 PDN-0C 为 J7200 DRA821U-Q1 供电?

    谢谢!

    Carlos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    对长时间的响应表示歉意。  

    另一个相关问题是、是否可以使用 slvuc99a 中所述的 PDN-0C 为 J7200 DRA821U-Q1 供电?

    这应该是可能的,但我必须仔细研究,看看需要考虑什么。 我将在明天给出一个更新,一旦我有时间来研究这一点,以及你的初始帖子中的问题.

    -蒂诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    我查看了 J721e 的 PDN-0C、它与 DRA821 不兼容。

    相反、我建议查看 用户指南、了解如何使用单个 TPS6594-Q1 PMIC 为 Jacinto 7 J7200 DRA821 供电、PDN-2A (slvucd4)

    主要特性:

    -单个 PMIC (TPS65941515-Q1)、两个用于 3.3V IO 和 VDDSHV2 的负载开关、两个用于 0.85V VDD_WAKE0 和 LPDDR 1.8V 电源轨的分立式 LDO、第三个用于电子保险丝选项的 LDO

    - MCU 和主电源轨的组合电源组(slvuby7a 有隔离的 MCU 和主域)

    您能否查看此文档并告诉我它是否与您的用例兼容?

    此致、

    Tino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我认为  slvucd4 中呈现的 PDN 符合我们需要的用例。

    此致、

    Carlos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、

    经过一些考虑、我认为 slvuby7a 中呈现的 PDN 是最合适的。

    我们在内部就这个主题进行了一些讨论、在了解 SDK 11.1/11.2 版中关于低功耗模式的进展后、我们决定继续实现 GPIO 保持模式和 DDR 保持模式。

    但我在移除 SD 卡以便使用 UART 8 时仍然心甘情愿、因为该 UART 8 应该只需要  从 VDD_IO_3V3 为 VDDSHV5 供电。

    此外、我们还计划使用 MCU IO 引脚作为 在 3V3/GND 范围内工作的 GPIO、而不是 OSPI 闪存   、因此、如果我的理解正确、VDDSHV1_MCU 应由 VDD_MCUIO_3V3 供电。 与此相关的唯一主题是可以在 TPS6594 上保留降压稳压器 2 并且不加载?

    根据我的理解、所有这些更改都应该是可行的、

    谢谢!

    Carlos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    此外、我们还计划使用  MCU IO 引脚作为在 3V3/GND 范围内工作的 GPIO、而不是 OSPI 闪存  、因此、如果我的理解正确、VDDSHV1_MCU 应该由 VDD_MCUIO_3V3 供电。 与此相关的唯一主题是可以在空载的情况下将降压稳压器 2 保留在 TPS6594 上?

    BUCK2 的 FB 引脚至少应监控 MCU 组中的 1.8V 电源轨、如果您不计划使用 BUCK2、则应修改 NVM 以将其不包括在任何 PFSM 序列中。   

    -蒂诺