Other Parts Discussed in Thread: LP8764-Q1, DRA821U, DRA821U-Q1
器件型号: TPS6594-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRA821U、 DRA821U-Q1、DRA821
您好、
我们成功启动了 slvuby7a 之后的第一个原型。
在实施第二个版本之前、我想了解是否可以根据我们的最终产品要求定制此 PDN。 要求和预期实施这些要求的变化如下:
- 最终系统上不需要 SD 卡、因此 VDDSHV5 可以从负载开关生成的 VDD_IO_3V3 供电。
- 无需支持 EFUSE 编程、因此 VPP_CORE 和 VPP_MCU 可以保持悬空、并可以移除关联的 LDO。
- 无需在最终系统上支持 GPIO 保持功能、因此 VDDSHV2 可以从负载开关生成的 VDD_IO_3V3 供电、并且 VDD_WAKE0/VDD_MCU_WAKE1 可以从 LP8764-Q1 降压转换器 3(而不是 TPS6594 LDO 3)生成的 VDD_CORE_0V8 供电。
- 最终系统中不需要 OSPI 闪存、实际上、分配给接口的引脚将用作 3V3 兼容 GPIO、因此 VDDSHV1_MCU 可以从负载开关生成的 VDD_MCUIO_3V3 供电。
根据之前的说明、VDDSHV1_MCU 和 VDDSHV2_MCU 将由 TPS6594 上的 GPIO 9 控制的负载开关供电、并合并为 VDD_MCUIO_3V3。
同样、VDDSHV0、VDDSHV2 和 VDDSHV5 将由由 LP8764-Q1 上的 GPIO 10 或 GPIO 7 控制的负载开关供电、并整合为 VDD_MCUIO_3V3。
最终的 VDD_WAKE0/VDD_MCU_WAKE1 将从 LP8764-Q1 Buck 3 生成的 VDD_CORE_0V8 供电。
完成这些更改后、TPS6495 中的 BUCK2 和 LDO3 将不用于为 DRA821U 供电、因此我想用户 LDO3 为 VDDA_3P3_USB 供电、而不是为符合 USB2.0 标准的接口使用 VDD_IO_3V3、该配置是否可实现? 还可以使用 TPS6495 BUCK2 为板上的外设供电吗?
谢谢!
Carlos。