This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7E82-Q1:MPN 用于固定输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS784-Q1, TLV733P-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623992/tps7e82-q1-mpn-for-fixed-output

器件型号: TPS7E82-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS784-Q1、TLV733P-Q1

您好、

我正在搜索具有固定 1.8V 输出的 LDO。 输入为 3V3。 无电流要求 (10mA)。 但必须是 AEC 1 级产品。 在数据表中提到的 TPS7E8XX-Q1 提供固定电压版本、但未提及器件型号。  是定制产品吗? 我可以用少量的分销商购买吗?

此致、

Yanjie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yanjie、

    TPS7E8XX-Q1 适用于宽输入电压应用(最大输入电压 40V)。

    对于具有低电流的 3.3V 至 1.8V、我建议使用 TPS784-Q1 (TPS78418QDBVRQ1) 或 TLV733P-Q1 (TLV73318PQDBVRQ1)。 这两个选项都是 1.8V 固定电压、采用 SOT-23 封装且符合 AEC Q100 标准。 您可以在 这里找到它们的一些性能差异。 您应该能够在产品发布时购买任一产品。

    此致、

    Eunize Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 感谢您发送编修。 Yanjie