Other Parts Discussed in Thread: TPS784-Q1, TLV733P-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS7E82-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS784-Q1、TLV733P-Q1
您好、
我正在搜索具有固定 1.8V 输出的 LDO。 输入为 3V3。 无电流要求 (10mA)。 但必须是 AEC 1 级产品。 在数据表中提到的 TPS7E8XX-Q1 提供固定电压版本、但未提及器件型号。 是定制产品吗? 我可以用少量的分销商购买吗?
此致、
Yanjie