This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:询问关断期间的 TPS16630 高阻抗状态

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB35-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622004/tps1663-inquiry-about-tps16630-high-impedance-state-during-shutdown

器件型号: TPS1663
Thread 中讨论的其他器件: TPS2HB35-Q1

尊敬的 TI 团队:

我目前正在设计一个需要两个输出通道来为外部负载供电的电路。 一项关键要求是能够驱动高达的容性负载  8000 µF 。 此外、这些通道中的一个需要多路复用以实现其他功能、例如数字输入/输出 (DIO)。

我考虑了两种可能的设计方法、希望您能就其可行性提供专家建议。

方法 1:使用两个 TPS16630 器件
第一种方法是使用两个独立的 TPS16630 电子保险丝、因为我之前已经成功使用这两个电子保险丝进行浪涌电流控制。 但是、关于通道多路复用、我有一个具体的问题:

  • 当 TPS16630 关断时、、是  OUT 引脚处于高阻抗 (Hi-Z) 状态 ? 我担心、如果器件不是 Hi-Z、当通道配置为 DIO 时、它可能会干扰外部信号。 image.png

方法 2:TPS16630 +双通道高侧开关
我的第二种方法是使用单个 TPS16630 作为前端保护器、然后使用双通道高侧开关来控制两个负载。 这似乎是一个强大的架构。

  • 在这里、我主要关注的是选择高侧开关。 如果我选择一个没有适用于大电容器的内置浪涌控制机制的开关(例如  TPS2HB35-Q1 的“A"或“或“B"版本“版本 (已知可在过电流时立即关断)、此组合是否仍可用于为 8000 µF 负载充电、还是高侧开关只是保持跳闸进入断续模式? image.png

总之、我需要帮助澄清 TPS16630 在禁用时的输出状态、并了解方法 2 是否仅适用于专为容性负载设计的高侧开关(如 TPS2HB35-Q1 “C"版本“版本)版本)。

您能否帮助澄清这些要点、或者根据我的要求 (12V/24V、每通道 2.5A、8000µF 负载、一个通道支持 DIO) 提供任何替代解决方案?

感谢您的时间和支持。

此致、

Jacob