This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:LM51770 在 23.5V 时折返

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617371/lm51770-lm51770-folds-back-at-23-5v

部件号: LM51770

你(们)好

我使用 LM51770 设计了一个降压/升压 PSU。 目的是能够在 14A 时生成 12V (+/–1V) 电压、具有 6-60V 的宽输入电压。 请参阅下面的原理图。 该器件在 5.6V 电压下工作、并在 5.3V 电压下关断、以便 UVLO 按预期工作。 但是、该装置在大约 23.5V 2A 时折回。 我已经尝试调整 UVLO(将 R14 (Rtop) 更改为 470K)、以查看这是否允许在 24V 以上运行、但这不起作用。 请您提供帮助。

12V 14A PSU.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Warren、

    请向我解释您的意思:“装置在...处折回“。

    您能否分享输入和输出电压的测量值、并可能分享开关节点的测量值?

    为了审查您的设计、请填写快速入门计算器 LM51770-QuickStart 计算工具| TI.com、这将非常有用

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte

    感谢您的回复。 请在下面找到我的答案以及所附的其他文档。

    1.通过折返、我的意思是 LM51770 开始降低输出电压。 当输入电压高于 23.5V 2A、并且在 12V 输入下输出电流高于约 3A 时、会发生这种情况。

    2.当输入介于 5.6V 和 23.5V 之间时,输出稳定在 12.6V。 我将对交换节点进行检查并尽快发送捕获。

    3.我使用了快速入门计算器。 附件是该设计的两个版本。 第一个数据在 TI 网站上、第二个数据表是快速入门计算器 Excel 工作表。

    e2e.ti.com/.../LM51770_2D00_12V_5F00_14A.pdfe2e.ti.com/.../LM51770_2D00_12V_5F00_14A_5F00_Excel.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Warren、

    非常感谢您填写计算器。 从原理图和计算器来看、设计看起来很好。 请同时测量尽可能靠近 IC 引脚的 FB 至 AGND 电压。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte

    谨随函附上:

    1、输入@ 7V 且输出 @ 12.6V

    12.6V 时输入@ 24.5V 输出

    3.输入@ 26V 输出不稳定

    4. Q3 (Yel) 和 Q6 (BLU)@ 7V  

    5. Q3 和 Q6 @ 12V

    6. Q3 和 Q6 @ 24V

    7. Q3 和 Q6 @ 26V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除测量之外、请查看以下注意事项:-

    1、FB 电压在引脚 19 处稳定、直到输入电压超过 25V。 请参阅下图

    输入 24V

    输入 26V

    2. UVLO(引脚 4)处的电压在 22V 输入时升至 6V 以上、在变为不稳定时升至 6.6V 以上。 这会有什么不同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Warren、

    器件似乎达到了一定的保护并进入断续模式。

    您可以检查电感器电流吗? 您能否放大 FB 上升区域、同时测量 FB、SW1 和 SW2 以及电感器电流?

    另一项测试是短接电阻器以测量平均输出电流、查看这是否有影响。

    UVLO 只需高于阈值。 只要电压保持在阈值以上、之后的变化就不是问题。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte

    我将在今天晚些时候尝试进行这些测量。 电感器电流颇具挑战、因为它是 2oz 8 层电路板上的大规模 SMD 器件、因此很难从电路板上抬起。 我可以跨 R21 进行测量、但显然无法与您建议的其他测量值同时进行测量。

    关于 电阻器上的短路、您指的是 R21 吗?

    此致

    Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Warren、

    简短的陈述是指 R29。 请勿短接 R21。

    此致、

    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte

    请查看到目前为止的以下进展:-

    1. R29 的短接不影响

    2. SW1 (CH1)、SW2 (CH2) 和 FB (CH3) 的范围、10.5V 输入、12.6V 输出

    3.  20V 输入、12.6V 输出下 SW1 (CH1)、SW2 (CH2) 和 FB (CH3) 的范围

    4. SW1 (CH1)、SW2 (CH2) 和 FB (CH3) 在 26.5V 输入下的范围、输出不稳定

    5.放大 10.5V 输入、12.6V 输出下 SW1 (CH1)、SW2 (CH2) 和 FB (CH3) 的示波器

     6.放大 20V 输入、12.6V 输出下 SW1 (CH1)、SW2 (CH2) 和 FB (CH3) 的示波器

    7. 放大 26V 输入时 SW1 (CH1)、SW2 (CH2) 和 FB (CH3) 的示波器、输出不稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte

    这可能不会产生 FB 引脚上的纹波。 随着输入电压接近 26V、这会增加振幅。 纹波接近 2Vpp、最高 26.5V。 在 26.7V 时变得不稳定。 我能在 FB 引脚上尝试一个小电容吗?

    1. SW1 (CH1) 和 FB (CH3) 为 26.3V

    2. SW1 和 FB 为 26.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte


    还需要注意的是、WebBench pdf 显示了连接到 GND 的 SYNC 引脚、这就是我所做的操作(请参阅我的原理图)。 但是、计算器和数据表中的 Excel 电子表格显示该引脚连接到 Vcc。 这会有什么不同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte

    我从 GND 切断同步并将其连接到 Vcc。 这改变了单元变得不稳定的点。 我还尝试了降低和增加开关频率。 我尝试在 300kHz 开始,但这没有太大的区别。 然后、我将频率调整为 615kHz (R18=50k)。 这仍然不稳定、但在大约 29V 时返回。 唯一的问题是 PSU 无法提供超过 1A @ 30V 的电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Warren、

    在“4.  SW1 (CH1)、SW2 (CH2) 和 FB (CH3) 在 26.5V 输入下的范围、输出不稳定“两个开关节点同时处于低电平、这意味着两个低侧 FET 都导通。 当器件由于保护等原因进入待机模式时、就会发生这种情况。  

    SYNC:当您通过将 ISNSx 连接到 GND 来禁用电流限制功能时、可以将 SYNC 连接到 VCC 或 GND、但如果您要启用输出电流限制并且 SYNC 连接到 GND、则电流限制设置为负值、而不是正。

    当您更改了 SYNC 引脚时、现在该设计从哪里进入断续模式?

    您提到的可不稳定似乎是断续模式。 请检查 SS 引脚。

    我们现在需要确定当输入电压增加到 26V 以上时、哪个保护导致器件进入断续模式。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Brigitte

    注明了保护模式和 SYNC — 电流限制,该限制由未安装的 R28/R30 和 R22/R23 将 ISNSx 引脚拉至接地

    当我将 SYNC 引脚拉至 Vcc 并将频率更改为 615kHz 时、单元的行为开始略有不同。 它似乎在大约 19.0V 时开始变得不稳定、但仍能设法将输出电压保持在 12.6V @ 1A。 在 24.5V 至 25.5V 电压下、环路似乎非常缓慢、输出电压降至 12.5V。 然后它会恢复到 27.0V、但不是很稳定。 在 27.5V 时、环路稳定、但在进入断续模式之前只能提供 1.5A。  

    SW1 (CH1)、SW2 (CH2)、FB (CH3) 15V 输入、12.6V 1A 输出

     2. SW1 (CH1)、SW2 (CH2)、FB (CH3) 19.0V 输入、12.6V 1A 输出

     3. SW1 (CH1)、SW2 (CH2)、FB (CH3) 24.0-25.5V 输入、12.6V 1A 输出

    4. SW1 (CH1)、SW2 (CH2)、FB (CH3) 27.0V 输入、12.5V 1A 输出

    5. SW1 (CH1)、SW2 (CH2)、FB (CH3) 27.5V 输入、12.6V 1.5A 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Warren、

    当 SYNC 在启动时连接到 GND 时、电流限制设置为负值、因此我想、这就是行为差异所在。

    您在 FPWM 模式下运行器件、对吧?

    如果是、我建议减慢电压环路、例如通过增大与电阻串联的电容或减小电阻来减慢速度。

    此致、

    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte

    将 R11 降低到 1k2 会产生巨大的影响 — 非常感谢。 负载下仍有一些问题、因此调整了 RT 几次。 我最终得到了 915kHz、RT=33k、这似乎是目前最合适的。

    输入电压为 6V 至 30V 且负载为 1A 时、输出稳定在 12.57V

    但仍有一些异常情况:

    1. SW1 处的波形在 6-19.2V 之间稳定。 它在 19.2V 到 20.2V 之间有点不稳定、但似乎能够舒适地提供 1A 电流。 它似乎在 20.2V 至 30V 之间稳定。
    2. 它可在 9.6V 至 28V 范围内轻松提供 3A 电流、但在任一侧都会进入断续模式
    3. 我担心 FET 的热量 — 它们在 3A 负载下似乎会变得很热、我需要 PSU 能够执行至少 10A 的电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Warren、

    感谢您使用 E2E。

    我们的专家不在办公室。

    请期待在一周中之前收到一些回复。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来 Warren。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Warren、

    FET 需要在其上增加一些区域以耗散功率。 您还可以检查在使用 Rdson 稍高且栅极电荷较低(反之亦然)的 FET 时、热行为是否得到改善。

    我想知道您看到的问题是噪声注入 CSA/CSB 引脚还是注入 FB。 您可以尝试在 FB 和 AGND 之间添加一个小电容((pF 范围)。 您也可以略微增大斜率补偿以检查它是否有用。

    请根据以下应用手册中的布局指南检查您的布局: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafj3

    尤其是接地会导致噪声注入到不同的敏感节点。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Brigitte。

    我本周不在办公室,但将尝试下星期我回来时的建议。

    此致

    Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Warren、

    期待收到您的反馈。

    此致、
    Brigitte