This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:SoC 错误

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617667/bq34z100-r2-getting-incorrect-soc

部件号: BQ34Z100-R2
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

您好、先生/教长、

 
在这里、我附加了 bqStudio 软件的日志。 我在之前已成功完成学习周期(从 4->5->6 开始的状态切换)、并计划执行充电/放电周期以确认是否读取了正确的 SoC。 我下载了 475 Chemistry ID、该 ID 在向电量监测参数计算器发送详细信息后获得。
Charging_Fresh.log.txt 
我有一个容量为 50Ah 的 16 节电池组(磷酸铁锂)。 我有一个 电池组处于完全放电状态并放松了 10 小时。

我在上午 11:27:00 以 60V、20A 充电器设置开始充电、并在 14:03:00 时从 0%到 100%得到 SoC、这符合预期(接近 2h 36m)。

之后、我等待 2 小时的弛豫时间、然后在 16:20:00 开始放电周期、消耗的固定电阻负载电流为~13.7A。理想情况下、SoC 在~3h 45m 后从 100%变为 0%。
我查看日志时、它显示 SoC 仅在~2h 内从 100%偏移到 0%(18:23:00)、这是错误的。 我还检查了日志并发现、仅在 5 分钟内、SoC 就会以非常快的速度从 50%降低到 20%。

我已经释放了整个堆叠并重复了操作。 同样、充电似乎可以、但放电周期中也存在同样的问题。 您能否查看日志并建议可能出现的问题以及如何解决?
 
此致、
Khushal Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    在这里、我附加了学习周期中生成的日志文件、以及附加了成功学习周期后生成的 golden 文件。https://drive.google.com/file/d/1lYALU-fY2B02AlcTqqrWoluEksEAZ67b/view?usp=drive_link

    Golden File

    https://drive.google.com/file/d/1RgKYIDMO0MoKa_XTSO5rgXtAWCxC5AKI/view?usp=drive_link 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    是否有针对上述 问题的更新/反馈?  

    谢谢、

    Khushal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 TI 员工无法根据 TI 政策访问 google drive、因此我们无法读取您的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan 和 Dominik、

    我无法直接在此处上传 golden 文件。 当我尝试上传时、会显示如图所示的错误。 偶数图像也无法在此处上载。 这就是为什么添加驱动链路的原因。 是否有任何其他选项可将 golden 文件发送给您进行审核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是 E2E 软件中的一个问题、通常可以附加小文件。 请再次尝试使用 Insert->Image/Video/File 附加黄金映像。