Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
部件号: BQ34Z100-R2
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
您好、先生/教长、
Charging_Fresh.log.txt
我有一个容量为 50Ah 的 16 节电池组(磷酸铁锂)。 我有一个 电池组处于完全放电状态并放松了 10 小时。
我在上午 11:27:00 以 60V、20A 充电器设置开始充电、并在 14:03:00 时从 0%到 100%得到 SoC、这符合预期(接近 2h 36m)。
之后、我等待 2 小时的弛豫时间、然后在 16:20:00 开始放电周期、消耗的固定电阻负载电流为~13.7A。理想情况下、SoC 在~3h 45m 后从 100%变为 0%。
我查看日志时、它显示 SoC 仅在~2h 内从 100%偏移到 0%(18:23:00)、这是错误的。 我还检查了日志并发现、仅在 5 分钟内、SoC 就会以非常快的速度从 50%降低到 20%。
我已经释放了整个堆叠并重复了操作。 同样、充电似乎可以、但放电周期中也存在同样的问题。 您能否查看日志并建议可能出现的问题以及如何解决?