请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: UA78L
需要了解 UA78L05AIDR(传统)的输入电压范围、因为数据表中未提供该范围。 请参阅以下数据表中的快照 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号: UA78L
需要了解 UA78L05AIDR(传统)的输入电压范围、因为数据表中未提供该范围。 请参阅以下数据表中的快照 
Eduardo Linares 感谢您的答复。 您是否建议对于 UA78L05AIDR、该范围也应该为 7V 至 20V、并且稳压器应在此范围内运行、而不是达到最大额定值、对吗?