Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ41Z90
您好:
我尝试了解如何触发放电 FET 永久失效(BQ41Z90 技术参考手册中的第 31 页)。 从手册中、我看到它是基于电流的。 如果在 FET 命令关闭时可以拉取一些电流、则意味着存在 FET 故障(MOSFET 短路)。
现在、我还从 BQ41Z90 数据表中看到 PACK 引脚有一个到 GND 的内部连接(图 5-6、第 8 页);但是、我不明白这种从电芯负极拉取电流还是通过检测电阻。
我更通用的问题是:在正常运行期间、我们是否必须实现一个电路来在 MOSFET 关闭时尝试拉取电流(例如,由微控制器驱动的 MOSFET +电阻器)、或者 BQ 能够尝试从 PACK 引脚拉取电流? 是否有任何其他建议的解决方案?
如果您需要更多信息或任何内容不清楚、请告诉我。
提前感谢、
Davide