This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:BQ41Z90 放电 FET 永久失效和 PACK 引脚内部连接

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1624975/bq41z90-bq41z90-discharge-fet-permanent-fail-and-pack-pin-internal-connections

器件型号: BQ41Z90

您好:  

我尝试了解如何触发放电 FET 永久失效(BQ41Z90 技术参考手册中的第 31 页)。 从手册中、我看到它是基于电流的。 如果在 FET 命令关闭时可以拉取一些电流、则意味着存在 FET 故障(MOSFET 短路)。

现在、我还从 BQ41Z90 数据表中看到 PACK 引脚有一个到 GND 的内部连接(图 5-6、第 8 页);但是、我不明白这种从电芯负极拉取电流还是通过检测电阻。

我更通用的问题是:在正常运行期间、我们是否必须实现一个电路来在 MOSFET 关闭时尝试拉取电流(例如,由微控制器驱动的 MOSFET +电阻器)、或者 BQ 能够尝试从 PACK 引脚拉取电流? 是否有任何其他建议的解决方案?  

如果您需要更多信息或任何内容不清楚、请告诉我。

提前感谢、  

Davide

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 同时、请附加与项目关联的任何 log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan