Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S
器件型号: BQ24780S
尊敬的 TI 工程师:
当我们尝试通过 BQ24780S 为 4 节 4.5V 电池包充电时、我们发现电池两端的电压限制约为 17V、仅为电池包额定电压的 80%。
充电适配器的功率为 100W (20V 5A)。 以下是一些寄存器设置。

原理图如下所示:
您能否帮助分析此问题的原因?
谢谢、
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Christian:
请检查以下文件以了解所有条件。
e2e.ti.com/.../ATT_5F00_01BAB6.eml
谢谢、
此致
尊敬的 Christian:
我们 尝试了几种不同品牌的适配器、也直接尝试了直流电源、但此问题仍然存在。 我们尚未 捕获电压波形、主要是因为充电电压未达到我们在充电电流设置为 5A 时设置的值。
发生问题时、我们读取的寄存器值如下所示:
REG0x12[0]=0
ChargeCurrent ()=0x13FB
ChargeVoltage ()=0x4650
InputCurrent ()=0x1388
此致、
您好 Lumina、
我们 尝试了几种不同品牌的适配器、也直接尝试了直流电源、但这个问题仍然存在。 我们尚未 捕获电压波形、主要是因为充电电压未达到我们在充电电流设置为 5A 时设置的值。
发生此行为时最好捕获输入电压、我担心输入适配器崩溃、这就是导致器件停止充电的原因。
您是否也确认设备不在这些条件下、之前您发送了电子邮件链、但它没有任何有用的信息。

此致、
基督教