This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:无法为 4 节 4.5V 电池充满电

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613053/bq24780s-unable-to-fully-charge-4-cell-4-5v-battery

器件型号: BQ24780S

尊敬的 TI 工程师:

 

当我们尝试通过 BQ24780S 为 4 节 4.5V 电池包充电时、我们发现电池两端的电压限制约为 17V、仅为电池包额定电压的 80%。

充电适配器的功率为 100W (20V 5A)。 以下是一些寄存器设置。

register.jpg

原理图如下所示:

BQ24780S.pdf 

 

您能否帮助分析此问题的原因?

 

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、  

    发生此行为时、您是否有系统负载?

    是否在无系统负载的情况下出现此问题?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    发生这种情况时没有负载、即使笔记本电脑关闭、充电电压仍然只有 17V。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、

    您能否确认充电器在上述任何一种情况下均未跌落?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    请检查以下文件以了解所有条件。

    e2e.ti.com/.../ATT_5F00_01BAB6.eml

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、

    此文件不提供任何新的或有用的信息。 请让客户检查 BQ24780s 是否符合上述任何条件。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们检查了 ChargeCurrent()、ChargeVoltage() 和 InputCurrent() 寄存器、发现当我们将充电器电流设置为 5A 时、即使笔记本电脑已断电、电池也不会充满电。 但当我们将充电电流设置为 3A 时、电池可以充满电。

    而适配器的输入功率为 100W。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、

    您是否尝试使用具有相同额定功率的另一个适配器来查看问题是否与该适配器有关? 使用 5A 充电电流时、您是否看到输入侧出现任何电压骤降?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们 尝试了几种不同品牌的适配器、也直接尝试了直流电源、但此问题仍然存在。 我们尚未 捕获电压波形、主要是因为充电电压未达到我们在充电电流设置为 5A 时设置的值。

    发生问题时、我们读取的寄存器值如下所示:

    REG0x12[0]=0

    ChargeCurrent ()=0x13FB

    ChargeVoltage ()=0x4650

    InputCurrent ()=0x1388

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、

    我们 尝试了几种不同品牌的适配器、也直接尝试了直流电源、但这个问题仍然存在。 我们尚未 捕获电压波形、主要是因为充电电压未达到我们在充电电流设置为 5A 时设置的值。

    发生此行为时最好捕获输入电压、我担心输入适配器崩溃、这就是导致器件停止充电的原因。

    您是否也确认设备不在这些条件下、之前您发送了电子邮件链、但它没有任何有用的信息。

    此致、

    基督教