This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR70503:LMR70503TMX/NOPB IOUT 最大值

Guru**** 2814415 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR70503, TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1624172/lmr70503-lmr70503tmx-nopb-iout-max

器件型号: LMR70503
《TPS63700 主题》中讨论的其他器件

纠正我,如果我错了,但不是开关限制的 320mA 和建议的 L 6.8uH(或更少)意味着如果+5V IN 和+5V OUT ,允许的 IOUT 是.. 小于零? 大致如下:IL (AV)= IOUT*2、开关峰值电流与 L 峰值电流相同、那么如果 e g IOUT 只是 50mA、则 irripple(由于 L 很小)为 0.74App(因为 5V*(1/500kHz/2)/6.8uH = 0.74A)。

相反、如果我使用经验法则、iripple = IL (AV) 的 20%、我应该让 L=33uH、而在 33uH 条件下、由于开关限制、我可能使 IOUT 达到 100mA。 L = 470uH 时、I 可能使 150mA。

我有什么问题吗? 为什么推荐 L 这么小? IC 是否不适用于+5V IN –5V OUT? 似乎是这样、因为允许的电压不超过 5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您的计算基于 CCM。 但是、当谷值电流达到 0A 时、IC 在 DCM 模式下运行。 有关详细信息、请参阅数据表中的图 30。 经验法则基于深度 CCM。 20%至 30%的纹波将在电感器交流损耗和直流损耗之间实现平衡。 但是、当 IC 针对 320mA 最大值等轻负载运行而设计时、将纹波保持 20%的设计是不合理的。  

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 但我的计算当然集中在我们的最大负载和高负载时、它是否使用 CCM? 您说“像 320mA 这样的轻负载运行“、但即使 100mA 负载也一定会被视为此 IC 的高负载、因为它的电源开关只能处理 nom 320mA (Min 270mA)?

    您能否准确阐明所使用的开关频率 (FSW)? 当然、我们需要知道最大可能的 fsw、才能选择线圈等 我尝试自行计算、如下所示。

    数据表指出、标称 500kHz、采用电流模式(通常意味着固定 fsw)、在低负载下 fsw 保持恒定且 IL (peak) 降低、但在重负载下“开关频率随负载而变化“、另外在高负载下“峰值电流限制将达到最大峰值电流限值 (ipeak - MAX)。 在这之后、LMR70503 充当采用频率调制的恒定峰值电流转换器。 “

    听起来在重载时、500kHz 是最小值?! 如果我假设 CCM 和关断时间由 ToffMin 设置、并且 ToffMin 没有容差、而使用普通的 IBB 公式(输入电压为 5V(输出电压为 5V) FSW)FSW 计算得出 NOM 1.39MHz、最小 1.35MHz 和最大 1.43MHz。 听起来是否正确?

    我假设图 33 中的图显示了整个图片、这意味着当输入和输出电压为 5V 时、最大负载可能为~110mA? 我们希望有 200mA(甚至 400mA)。 它还表明、如果 L 增大、可以使用超过该图的电流。 是否支持或仅使用测试或仿真中的试错?

    如果我使用正常的 IBB 公式、并假设 FSW 为高负载下的最小 1.35MHz 和最大 1.43MHz、并且 L=10uH 30%、则在 100mA 负载下、我计算出峰值电流小于 0.34A(典型值 0.29A)。 因此、在最坏情况分析中、甚至不允许使用 100mA(数据表中必须小于 0.27A)。 在 100uH 125mA 负载时、允许在最坏情况下使用。 允许使用 22uH 100mA。 如果假设 CCM 处于高负载、仍然无法达到 200mA、因为此时 IL (AV)= IOUT(DC)*2。 在我看来、由于电源开关的峰值电流额定值、允许的负载 VIN=5V 且 VOUT = 5V 绝不会比使用该 IC 的 100mA 高得多? 如果是这样、我也可能稳定在 22uH 电容并允许 100mA 负载、希望我们能够忍受这种电容。

    最后还有一个细节:EVM 上和数据表示例中的反馈电阻器有点不寻常、我选择了最靠近 VOUT 的 100k 和最靠近 VREF 的 22k+1k8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    一些 IC(如 LMR70503)专为轻负载条件而设计、几乎没有进入 CCM。 CCM 和 DCM 之间的阈值由谷值电流是否达到 0A 来决定。 因此、 与此 IC 的电流限值相比、它是由绝对值而不是重负载决定的。 一些专为轻负载而设计的 IC(如 TPS612994)甚至没有 CCM。  

    您可能已经知道、此 IC 应用了一种非常奇怪的控制方法、很难计算 Iout。 但我 认为任何电感器都无法实现 200mA Iout 目标。 您可以查看 TPS63700 的更高电流。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得益于  LMR70503 控制方法的烛光以及如何计算 IOUT(与普通 IBB 不同)、这非常难计算。 不过、我会使用 22uH 对其进行测试、看看它是否与 100mA 负载良好兼容。 我还会尝试使用 TPS63700。 感谢您的提示。 我不同意数据表推荐的 4.7uH、但最坏情况可能导致开关电流超过其额定值、我将使用 10uH。 我勾选了“这解决了我的问题“、但仍欢迎您发表评论