Other Parts Discussed in Thread: LMR70503, TPS63700
器件型号: LMR70503
《TPS63700 主题》中讨论的其他器件
纠正我,如果我错了,但不是开关限制的 320mA 和建议的 L 6.8uH(或更少)意味着如果+5V IN 和+5V OUT ,允许的 IOUT 是.. 小于零? 大致如下:IL (AV)= IOUT*2、开关峰值电流与 L 峰值电流相同、那么如果 e g IOUT 只是 50mA、则 irripple(由于 L 很小)为 0.74App(因为 5V*(1/500kHz/2)/6.8uH = 0.74A)。
相反、如果我使用经验法则、iripple = IL (AV) 的 20%、我应该让 L=33uH、而在 33uH 条件下、由于开关限制、我可能使 IOUT 达到 100mA。 L = 470uH 时、I 可能使 150mA。
我有什么问题吗? 为什么推荐 L 这么小? IC 是否不适用于+5V IN –5V OUT? 似乎是这样、因为允许的电压不超过 5V。