This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:将并联 MOSFET 与 BQ25756 结合使用

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1624699/bq25756-using-parallel-mosfets-with-bq25756

器件型号: BQ25756

这个问题之前有人问过 (https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524687/bq25756-multiple-mosfet-for-buck-boost)、但我希望能了解更多详细信息。

我正在考虑在 BQ25756 设计中使用并联 MOSFET 来帮助散热。  我要考虑的特定 FET 包括:

  • SiR680LDP(与 EVB 相同)
  • TPH1R306PL1(更好的 FOM)
  • BSC005N03LS5ATMA1(最佳 FOM)

如果我将它们并联:

  1. 我认为应该添加单独的 LDO 来为 DRV_SUP 供电?
  2. 我可以不对称地添加它们吗?  (仅对较低的桥臂使用并联 FET,甚至仅对一个桥臂使用)
  3. 由此预计温度大约会下降多少?  如果单个 MOSFET 从 25°C 环境升温到 80°C、理想情况下、两个 MOSFET 应该达到 52.5°C。  不过、是否有适用于实际应用的经验法则?
  4. 是否有任何其他注意事项?

谢谢!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不了解您的原理图以及在某些位置有多少铜、我就无法说这么多了。 我不推荐非对称实现。 通常、最低 RDS (on) 最适合降压稳压器、但同样、其中一些取决于其下方有多少铜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    1.是的、单独的 LDO 将有助于降低损耗并有助于驱动 FET。 在大多数情况下、7V 驱动电源能够更好地降低导通损耗和开关损耗。

    2.是的,您可以不对称地添加 FET。

    3.我不知道是否有经验法则。 根据我的经验、并联 FET 可以将总温度降低大约 15°C 左右。

    4.是的、确保总开关节点电容 小于 CSW (nF)< 160/VIN。

    我们 还有一份 FET 选择应用手册设计计算器 还具有许多用于计算 FET 损耗的工具。

    您的系统的输入电压、输出电压和电池充电电流是多少?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最坏的情况是在反向模式下工作、电池电压为 15V、输出电压为 24V、输出电流为 8A。

    感谢您的快速答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    欢迎您。 这应该适用于 BQ2575X 系列。 如果您有任何其他问题、或者您想让我们检查您的原理图、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway