Other Parts Discussed in Thread: TPS3842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS3842
TPS3842 中 CTS 引脚的功能是什么? 您能解释一下如何使用它吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS3842 中的 CTS 引脚 在将复位条件(称为 tCTS)置为有效时提供用户可调节的检测延时时间。 tCTS 是器件检测到故障与 RESET 输出置为有效之间的延时时间。 这允许用户设置可编程抗尖峰脉冲时间、以防止短瞬态电压故障触发错误的 RESET 置位。
TPS3842 数据表中的图 6-1 提供了一种直观说明、表明当 SENSE 引脚上的电压降至阈值以下且持续时间超过 tCTS 时、RESET 输出置为有效。

通过在 CTS 和 GND 之间连接一个外部电容器 (CCTS_EXT) 来设置 tCTS。 将 CTS 引脚保持断开状态可提供最短的检测延时时间、如数据表中的 TPD 所指示。
×以下公式计算典型的 tCTS 值:tCTS [s]= 2.858 µF CCTS_EXT [μ s]
请 µF、tCTS 以秒 (s) 为单位、CCTS_EXT 以微法拉(μ F)为单位。