This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TPS3842:TPS3842 CTS 功能

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625654/faq-tps3842-tps3842-cts-function

器件型号: TPS3842

TPS3842 中 CTS 引脚的功能是什么? 您能解释一下如何使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS3842 中的 CTS 引脚 在将复位条件(称为 tCTS)置为有效时提供用户可调节的检测延时时间。 tCTS 是器件检测到故障与 RESET 输出置为有效之间的延时时间。 这允许用户设置可编程抗尖峰脉冲时间、以防止短瞬态电压故障触发错误的 RESET 置位。

    TPS3842 数据表中的图 6-1 提供了一种直观说明、表明当 SENSE 引脚上的电压降至阈值以下且持续时间超过 tCTS 时、RESET 输出置为有效。

     通过在 CTS 和 GND 之间连接一个外部电容器 (CCTS_EXT) 来设置 tCTS。 将 CTS 引脚保持断开状态可提供最短的检测延时时间、如数据表中的 TPD 所指示。

      ×以下公式计算典型的 tCTS 值:tCTS [s]= 2.858 µF CCTS_EXT [μ s]

        µF、tCTS 以秒 (s) 为单位、CCTS_EXT 以微法拉(μ F)为单位。